MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

La nostra tecnologia d'avanguardia ed esperienza per il vostro progetto

Soluzioni per il risparmio energetico

I requisiti in termini di più alta flessibilità, maggiore efficienza e migliorata prevedibilità si ripercuotono sull’economia energetica. Al tempo stesso, il settore deve poter escludere guasti, reagire ai sempre più severi obiettivi politici e integrare quote di energia rinnovabile sempre più crescenti.

Un controllo e un’automazione efficaci sono la chiave per rispondere sia a queste sia alle altre sfide rivolte all’economia energetica e Mitsubishi Electric offre soluzioni integrali per l’intera industria, da componenti per sistemi a bassa e media tensione a sistemi per il controllo di interi impianti.

Forte dell’implementazione in centrali elettriche in tutto il mondo, Mitsubishi Electric è perfettamente in grado di rispondere alle esigenze di gestori d’impianto, imprese di manutenzione o fornitori EPC di nuovi impianti.

Sistemi di controllo processo per centrali elettriche (DCS)

Mitsubishi Electric vanta una grande esperienza in sistemi di controllo processo, in grado di controllare intere centrali elettriche su un’unica piattaforma e di gestire i dispositivi di comando per media e bassa tensione, il livello d’automazione e i sistemi di gestione processo e aziendali, forte di sistemi di rete robusti e affidabili.

Mitsubishi Electric offre un’eccellente soluzione DCS Controllori decentralizzati per l’economia energetica, in grado di assicurare una disponibilità ottimale e soddisfare al tempo stesso i requisiti in termini di espandibilità e versatilità.

Ideale per piccole centrali elettriche a carattere regionale o per energie rinnovabili, PMSX®pro approfitta della competenza di Mitsubishi Electric come leader di mercato e dell’esperienza con sistemi PLC e DCS.

  • Elevata disponibilità, soluzione con tolleranza ai guasti
  • Semplice uso, con comando intuitivo
  • Semplice manutenzione
  • Engineering online
  • Espandibilità online, senza interferire sul funzionamento
  • Biblioteca di engineering con moduli funzionali

I servizi offerti da Mitsubishi Electric vanno dalla fornitura di componenti e software fino all’installazione e il cablaggio, la documentazione, la messa in opera e la gestione del progetto completo.

Controllo e protezione di turbine

Per i gestori di turbine a vapore Mitsubishi Electric ha sviluppato il sistema di controllo "Turbiset", una semplice soluzione per la valorizzazione di turbine eventualmente già in funzione da 10 o più anni e con una durata utile prevista tra i 15 e 20 anni.

Le turbine a vapore sono sistemi critici in termini di impiego e vanno controllate in maniera ottimale in modo da consentire il massimo sfruttamento dell’energia ottenuta dal vapore. Al tempo stesso, vanno protette ai massimi livelli per garantire un funzionamento affidabile e intatto - 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La risposta a tutti questi quesiti viene offerta dalla soluzione "Turbiset" per il controllo e la protezione di turbine a vapore. Quale ulteriore sviluppo dell’hardware PLC e HMI di Mitsubishi Electric, già leader di mercato, un aggiornamento mirato degli esistenti programmi PLC consente di aggiungere le seguenti tipiche funzioni "Turbiset":

  • Regolatore di vapore
  • Pressostato per vapore prelevato
  • Regolatore di vapore della pressione iniziale
  • Regolatore di limitazione
  • Regolatore di temperatura
  • Protezione turbina
  • Simulazione del processo della turbina
  • Applicazione HMI

Turbiset si lascia integrare indipendentemente dal produttore originario della turbina e consente di potenziare l’equipaggiamento esistente in maniera semplice ed efficace. Mitsubishi Electric è in grado di fornire l’intero hardware completo di schemi di controllo, programmi PLC convertiti, diagrammi funzionali dei programmi PLC, un ambiente per la simulazione del processo della turbina, applicazioni HMI locali, schemi di cablaggio e materiale di addestramento. L’espansione del sistema di controllo da parte del gestore della turbina agli standard attuali è possibile in qualsiasi fase della durata utile, con un sensibile aumento di efficienza e affidabilità.

Distribuzione Elettrica

Mitsubishi Electric offre un portfolio completo di tecnologie per la distribuzione elettrica di impianto, compresi dei servizi di ingegneria, gestione di progetto, installazione e messa in servizio. Mitsubishi in ambito di distribuzione elettrica è in grado di offrire dal singolo componente alla soluzione ‘chiavi in mano’.

  • Servizi di ingegneria
  • Gestione di progetto
  • Installazione e messa in servizio
  • Soluzione completa in materia di protezione
  • Dispositivi di comando per media e bassa tensione
  • Interruttori di potenza e trasformatori

Grazie alle soluzioni per la distribuzione elettrica realizzate nelle centrali in tutto il mondo, Mitsubishi Electric è considerato come attendibile fornitore di installazioni efficienti, affidabili, sicure ed economiche.

Energia intelligente

Più l’economia energetica è orientata a mantenere un equilibrio tra il grande numero di centrali elettriche e stazioni subordinate, che utilizzano tutte sorgenti energetiche differenti - dai combustibili fossili convenzionali alle energie rinnovabili -, più è necessario sviluppare strategie intelligenti per la gestione delle risorse energetiche. Il monitoraggio, il controllo o la gestione automatizzati e a distanza di impianti fotovoltaici, centrali elettriche e sottostazioni eoliche, idrauliche, fossili e ibride richiede una sempre più maggiore visualizzazione nella sala di comando.

Mitsubishi Electric offre soluzioni dal livello di campo al livello gestionale, incluse le tecnologie di controllo processo e SCADA per piattaforme ancora più efficienti in termini di gestione dell’impianto:

  • Controllo virtuale della centrale elettrica
  • Controllo ibrido della centrale elettrica
  • Teleassistenza e telecontrollo di impianti per lo sfruttamento energetico da materie prime rinnovabili e convenzionali

Oltre a ciò, Mitsubishi Electric offre ai gestori d’impianto l’opportunità di integrare le varie fonti di energia grazie alla combinazione di tool come PMSX®pro DCS e la Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) con altre tecnologie di controllo e a media tensione, tanto da riunire le singole sorgenti elettriche in una centrale elettrica virtuale.

Quale reazione all’introduzione delle energie rinnovabili, all’invecchiamento di grandi centrali elettriche e all’instabilità sul mercato del petrolio e del gas, le centrali elettriche ibride e virtuali sono una strategia efficace in grado di ponderare innumerevoli variabili, mantenere un sistema di approvvigionamento prevedibile, economico ed affidabile, con reazioni rapide e flessibili alle oscillazioni di produzione delle varie fonti rinnovabili, contenendo al tempo stesso quanto più possibile i costi.

Sistema di controllo continuo

Il monitoraggio, esercizio e controllo di centrali elettriche è affidato a sistemi di controllo decentralizzati (DCS). La disponibilità dei sistemi dipende direttamente dalla disponibilità generale degli impianti operativi. Ciò richiede pertanto la progettazione e configurazione di sistemi di controllo che soddisfino gli elevati requisiti in termini di disponibilità, espandibilità e versatilità. Per rispondere a questi requisiti, Mitsubishi Electric ha sviluppato le soluzioni PMSX®pro e PMSX®micro.

Funzionalità

Our Stories

2014-06-26

Energy Supply Center Dresden

EVC Dresden Wilschdorf GmbH & Co. KG

ENDE
#Power Industry#Energy#Controllori

2014-06-01

Energy Supply Center for Munich Airport

Flughafen München GmbH

ENDE
#Power Industry#Energy#Controllori

2008-06-13

Reliable Process Management for Electroplating Applications

ERO Montage und Anlagenbau GmbH

ENDE
#Power Industry#Inverter FREQROL#Controllori

2008-01-13

Compact controller technologies for biogas cogeneration plants

Jonny Beusse

ENDE
#Power Industry#Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT#Controllori

2007-04-13

Power and Heat from the Fields

Dieng Schaltanlagen GmbH & Co. KG

ENDE
#Power Industry#Controllori