MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

Robotica e force sensing per il collaudo intelligente di componenti automotive

Il mondo di oggi si trova ad affrontare diverse sfide. Una di queste è il cambiamento dell'industria automobilistica. Elettrificazione, connettività, condivisione e guida autonoma stanno ridisegnando la mobilità. In questo scenario, le operazioni ad alta precisione richiedono processi affidabili, ripetibili e in grado di gestire tolleranze sempre più ridotte. 

Per garantire elevati standard qualitativi e aumentare l'efficienza produttiva, Minebea AccessSolutions, azienda che progetta soluzioni intelligenti - dalle maniglie ai sistemi keyless - per l’accesso e la sicurezza dei veicoli,ha scelto di automatizzare una fase critica di test adottando robot industriali Mitsubishi Electric equipaggiati con il sensore di forza dotato di AI.

Challenge | Gestire tolleranze e variabilità senza compromettere la qualità



MinebeaAccessSolutions necessitava di sviluppare un banco di test e simulazione altamente flessibile, capace di replicare fedelmente il tocco umano, attraverso la modulazione dei valori di forza, accelerazione e traiettorie geometriche differenti. L'obiettivo era implementare una soluzione in grado di adattarsi dinamicamente alle condizioni operative, monitorando costantemente il carico esercitato per garantire la massima accuratezza del processo.

Solution | Robot MELFA con tecnologia Force Sensor

Per rispondere a queste esigenze, Minebea AccessSolutions ha scelto di utilizzare robot Mitsubishi Electric della serie MELFA in grado di rilevare la forza durante l'assemblaggio, la lavorazione di parti o le fasi di test, consentendo loro di eseguire lavori che richiedono la regolazione e il rilevamento della forza. In questo modo il robot non si limita a seguire una traiettoria programmata, ma reagisce attivamente al contatto con il componente.

Caratteristiche principali:

  • Riduzione del 60% dei tempi di sviluppo grazie alle funzioni di intelligenza artificiale.
  • Regolazione adattiva della forza, basata sui parametri specifici impostati dall'utente.
  • Elevata velocità di esecuzione e precisione nelle operazioni di test con monitoraggio real time delle misure.
  • Tracciabilità completa dei dati di posizione e forza al momento del contatto.

    La completa integrazione tra robot e sensore ha consentito la tracciabilità dei test in tempo reale e la gestione dell’intero sistema direttamente dal software del robot. I modelli di AI integrati hanno inoltre contribuito a ridurre e ottimizzare i tempi di sviluppo e di avviamento dell’impianto. L’intero processo è stato riprodotto digitalmente e collaudato all’interno del software di Virtual Commissioning Gemini.

    Benefits | Qualità elevata e maggiore affidabilità del processo

    L'utilizzo della soluzione Mitsubishi Electric ha portato numerosi vantaggi all'interno del processo produttivo di Minebea AccessSolutions:

    • maggiore affidabilità nelle operazioni;
    • riduzione degli errori causati da tolleranze e disallineamenti;
    • incremento della qualità e della ripetibilità del processo;
    • diminuzione degli scarti e delle rilavorazioni;
    • controllo continuo dei parametri;
    • incremento dell'efficienza complessiva della linea.

    Grazie alla combinazione di robotica avanzata e controllo della forza, Minebea AccessSolutions è riuscita a migliorare contemporaneamente produttività e qualità, mantenendo elevati standard operativi anche nelle applicazioni più complesse.

    Ti abbiamo incuriosito? Scrivici per saperne di più!

    0/255
    Italia

    Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

    Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

    I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.