MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio

Far crescere la vostra attività

Aumentare le entrate con macchine migliori

In qualità di costruttori di macchine, sappiamo che il successo della vostra attività dipende dalla capacità di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Ma non sono solo le conoscenze tecniche ad essere importanti per questo processo, ma anche la vostra posizione finanziaria.

Dovete sapere che ogni costruzione può essere completata in tempo e nel rispetto del budget, utilizzando al meglio i componenti selezionati. È così che mantenete la vostra reputazione e avete un'attività di successo.
Prestazioni, semplicità e scalabilità con una comprovata esperienza di crescita. Questo è ciò che Mitsubishi Electric offre come partner di fiducia per la tua attività.

Facciamo crescere insieme la vostra attività.

Per costruire macchine migliori è necessario avere accesso ai migliori componenti e al miglior supporto tecnico. Ma questo è possibile solo se si è in grado di investire utilizzando i proventi di entrate forti e costanti.

Lo sviluppo di una macchina è raramente semplice, soprattutto nel mercato odierno, ma ciò non significa che la costruzione debba essere lunga o complessa. In qualità di partner di fiducia, ci concentriamo sulla fornitura della migliore soluzione possibile, tenendo sempre d'occhio i profitti.

Il nostro approccio è fortemente collaborativo perché sappiamo che questo è il modo migliore per bilanciare il margine con le richieste dei clienti. Ma come si traduce in pratica?

Velocità

Il nostro team lavorerà a stretto contatto con il vostro per completare le macchine in tempo e secondo le specifiche

Conoscenza

Gli ingegneri di Mitsubishi Electric si prenderanno il tempo necessario per capire la vostra attività e i vostri clienti, in modo che le macchine possano essere costruite secondo gli standard globali.

Semplicità

Cercheremo costantemente modi per semplificare una costruzione senza compromettere le prestazioni

Valore

Siamo sempre alla ricerca di modi per rendere le vostre macchine più attraenti per l'utente finale

Il taglio industriale degli alimenti diventa un gioco da ragazzi

Quando la Western Mechanical Handling (WMH) ha avuto la necessità di sviluppare una cella in linea completamente automatizzata per tagliare e affettare accuratamente gli alimenti, Mitsubishi Electric è stata al loro fianco in ogni fase, dall'idea iniziale alla progettazione e alla costruzione. 

La macchina che ne è risultata massimizza le prestazioni, la flessibilità e la produttività per i clienti del settore alimentare.

Lineup soluzioni software

Dal monitoraggio dei KPI cruciali delle macchine per migliorare l'OEE e la produttività, al monitoraggio remoto in tempo reale delle risorse.
Prova le tue macchine utilizzando il Digital Twin 3D e la simulazione del programma di controllo prima della costruzione. Dai vita alle tue macchine.
Questo software riduce i vostri costi di programmazione/messa in servizio/manutenzione.

Lineup prodottti

Grazie alla loro particolare versatilità, i sistemi di controllo MELSEC sono una soluzione ideale per le varie esigenze produttive.
Da applicazioni commerciali ad applicazioni dell’industria pesante, ogni giorno i nostri convertitori di frequenza dimostrano l'efficacia economica, l'affidabilità, la funzionalità e la flessibilità.
I pannelli operatore GOT offrono agli utilizzatori soluzioni economicamente vantaggiose e di facile uso.
Servosistemi Mitsubishi - avanzati e flessibili.
Modello compatto di nuova generazione dotato di numerose funzioni di serie.
Il modulo Simple Motion della serie MELSEC iQ-F implementa vari controllori, come controllori sincroni e a camme, con una straordinaria facilità d’uso. Supporta CC-Link IE TSN e SSCNETⅢ/H.
Per aumentare la produttività
Una rete industriale di tipo aperto, basata su Ethernet, provvede alla comunicazione continua tra il sistema IT e il livello di produzione.

Siamo qui per aiutarvi a massimizzare il potenziale della vostra macchina.

Faremo tutto il necessario per supportarvi durante lo sviluppo e la costruzione della vostra macchina.​

Servizi di consulenza


Conosciamo le vostre macchine e il vostro settore. Grazie a queste conoscenze possiamo aiutarvi a sviluppare macchine migliori con meno rischi e a un costo inferiore.​

Lasciate che il nostro team di ingegneri vi assista in ogni fase della progettazione e della costruzione della vostra macchina, dall'idea iniziale alla selezione del prodotto, fornendoti anche consigli e suggerimenti per ottenere le massime prestazioni.​

Conversione del codice


Convertire il codice applicativo di una macchina da un fornitore di automazione a un altro può essere un'operazione che richiede molto tempo.

Abbiamo le competenze necessarie per garantire che ogni conversione sia un successo.

Formazione


Mitsubishi Electric ha sempre svolto un ruolo di primo piano nella fornitura di formazione professionale nel settore dell'automazione industriale.

Oltre al supporto e all'apprendimento forniti dai nostri Application Support Engineers, offriamo anche un programma di corsi di formazione aggiornati tenuti dal nostro team di ingegneri professionisti.

Offriamo formazione teorica e pratica con percorsi di apprendimento curati in base ai livelli di competenza dei partecipanti.

Migliorare l'automazione

La completa automazione è un elemento di trasformazione per i vostri clienti. Ma siamo consapevoli che ci sono diversi ostacoli da superare prima di poterla realizzare.

I componenti danno vita all'automazione, ma non è solo una questione tecnica. Si tratta di scegliere la tecnologia più appropriata al momento giusto.

Ad esempio, il passaggio a un'architettura basata su Ethernet può accelerare i tempi di costruzione, migliorare le prestazioni delle macchine e la disponibilità dei dati. Tuttavia, si tratta di sapere quando farlo e perché.

Riduzione del time to market

Il tempo è denaro e ogni momento speso nello sviluppo deve essere utile se si vuole costruire una macchina efficace e redditizia.

Per questo Mitsubishi Electric si concentra sulla riduzione al minimo dei tempi di costruzione.

Lo facciamo in diversi modi: dalla facilità di selezione del prodotto e dall'architettura comune alla simulazione e progettazione di macchine digitali gemelle in 3D. E con la nostra catena di fornitura internazionale, siamo in grado di consegnarvi i componenti quando necessario, supportando il vostro team durante l'integrazione.

Scopri di più su MELSOFT Gemini, un software di simulazione 3D per modellare virtualmente macchine e processi di produzione.

Nel contesto della trasformazione digitale, è emersa la necessità di accelerare il processo dalla pianificazione del prodotto alla commercializzazione, ma ci sono ostacoli, come l'aumento del tempo di lavoro necessario per le rilavorazioni e le modifiche in loco a causa di problemi durante lo sviluppo delle attrezzature e al momento del lancio delle linee, e ritardi nel processo decisionale dovuti alla difficoltà di visualizzare gli effetti degli investimenti.

Mitsubishi Electric migliora notevolmente questo problema con un simulatore 3D in grado di verificare le apparecchiature di linea in uno spazio digitale. Prima del lancio, possiamo rendere visibili i “risultati”.

Scopri come l'utilizzo del simulatore 3D MELSOFT Gemini può ridurre i tempi di progettazione e avviamento della macchina.

L'introduzione del simulatore 3D MELSOFT Gemini consente la verifica preliminare senza macchina di anomalie di movimento, interferenze meccaniche e tempi di ciclo che non possono essere rilevati dalla sola programmazione, riducendo così notevolmente la necessità di rilavorazioni in loco durante l'avviamento.

L'azienda è riuscita a ridurre i tempi di progettazione e avviamento di circa il 15% rispetto al metodo convenzionale e la produzione può essere avviata rapidamente.

Il nostro strumento FA Integrated Selection è stato progettato per aiutarvi a selezionare i componenti corretti per soddisfare i requisiti della vostra macchina.

Sviluppare contatti commerciali

La nostra posizione internazionale ci consente di sfruttare le relazioni nei mercati verticali chiave. Il nostro ruolo di consulenti di fiducia ci permette di influenzare i principali responsabili delle decisioni, che a loro volta possono indirizzare gli affari verso la nostra comunità di costruttori di macchine.

Il nostro team di ingegneri vi supporta durante l'intero ciclo di vita di una macchina, dalla progettazione e costruzione alla messa in servizio, fino al funzionamento e alla manutenzione.

Sviluppo del valore aggiunto

Conosciamo il vero valore dei dati e il primo passo è sempre quello di avere i dati giusti disponibili nel posto giusto, in modo sicuro.

​Rendere disponibili servizi aggiuntivi che aggiungano un valore reale al cliente è essenziale e noi possiamo farlo. ​Che si tratti di metriche delle prestazioni, statistiche energetiche o dati di manutenzione, la possibilità di visualizzare chiaramente le informazioni sulla macchina è fondamentale.​

Ad esempio, l'utilizzo di una soluzione di monitoraggio delle macchine basata su cloud offre valore sia ai costruttori di macchine che agli utenti finali. L'utente finale, oltre ad avere i dati della macchina a portata di mano, può trarre vantaggio dal fatto che il costruttore della macchina sia in grado di monitorare a distanza tutte le macchine in loco, garantendo il massimo tempo di attività della macchina grazie alla capacità di prevedere efficacemente i problemi della macchina e di programmare attività di assistenza adeguate.

Il costruttore di macchine può assicurarsi potenziali entrate aggiuntive offrendo questi servizi a valore aggiunto alla propria comunità di utenti finali.

Rendiamo facile dare vita ai dati.

Whitepaper - Macchine basate sui dati

Progettare e produrre macchine che sfruttino il potenziale della digitalizzazione può essere una sfida importante: scopri come possiamo aiutarti.

L'industria è in continua evoluzione sin dalla sua nascita. I continui cambiamenti hanno lo scopo di far produrre di più, a costi inferiori e meglio. Queste sono le aspettative del mercato.

Questo aumento della produttività doveva essere servito successivamente dall'introduzione dei motori a vapore, della propulsione elettrica e dell'automazione della produzione. Negli anni '60, l'industria ha ottenuto due potenti strumenti: la robotica e l'automazione industriale. Per anni, questi sono stati strumenti essenziali per costruire vantaggi competitivi.

Scarica il whitepaper!

Scarica il tuo whitepaper!

Selezionare...
Italia
0/255

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

Strategie e soluzioni per la costruzione di macchine

Contattaci per maggiori informazioni

Selezionare...

Siamo felici di aiutarti!

Facci sapere la tua richiesta. Ti risponderemo il prima possibile.

Informazioni personali

Esprimo il consenso al trattamento dati per marketing diretto come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finaltà B)

Esprimo il consenso al trattamento dati per consentire di fare analisi per un servizio sempre più personalizzato, profilazione non automatizzata, come da informativa sul trattamento dati di Mitsubishi Electric Europe BV (finalità C)

I campi contrassegnati da un * sono obbligatori.

Funzionalità

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Inverter FREQROL#Interruttori di potenza a bassa tensione#Servoamplificatori AC MELSERVO

2025-01-09

NEWThe world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Guarda il video su YouTube
#Machine Building#Material Handling#Visualizzazione#Controllori programmabili MELSEC#Servomotori

2024-10-07

NEWInnovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Guarda il video su YouTube
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

NEWFrom food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Guarda il video su YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Visualizzazione#Inverter FREQROL#Controllori

2024-04-19

NEWIndustrial Printing Solutions

KELLER

EN
Guarda il video su YouTube
#Machine Building#Life Science

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#Servoamplificatori AC MELSERVO

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Guarda il video su YouTube
#Life Science#Machine Building#Controllori#Robot

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#Servoamplificatori AC MELSERVO#Interfacce uomo-macchina (HMIs) - GOT#Robot industriali MELFA#Controllori